This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM-HP:基于 LM5175EVM-HP 的电池充电器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641548/lm5175evm-hp-battery-charger-based-off-lm5175evm-hp

器件型号:LM5175EVM-HP

大家好、我正在尝试基于 TI LM5175EVM-HP 板制作电池充电器。 我正在尝试使用此功能、以便能够通过可变输入为12V 铅酸电池充电。 我的电源将是可变的、但能够提供大约4V - 16V 的电压。 需要能够以高达20A 的电流为电池充电。  

我已经更改了电路板、使其具有更高的开关频率(大约300kHz)、更低的 UVLO (现在设置为4V)、更改了输出电压(设置为13.8V)、并更改了感应电阻器以适应更高的电流。 到目前为止、当我在范围的上半部分提供电压时、一切都正常工作、但在低端时工作不正常  

是否有任何关于如何使其工作的建议? 我认为低端上的问题与 MOSFET 的 VCC 可能低相关。

您知道吗、我可以用其他 MOSFET 替代这些 MOSFET 以提供帮助?

是否可以通过电池提供电源来打开我要充电的 FET、因为即使电量耗尽、它也会有相当高的电压、然后使用电源输入的电源为电池充电? 很抱歉、只是提出了一些想法。

感谢您的任何帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 EVM 上的 MOSFET 不会导致此类问题。 但是、由于您的工作电压较低、因此您可能能够使用比 EVM 上的额定电压更低的 MOSFET、以实现更高的效率(更小的 Rdson 和栅极电荷)。 正确的是、该器件需要足够的偏置才能正常运行。 是的、您可以将电池电压馈送到偏置引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我想我已经解决了这部分问题、但现在还有另一个问题。 当输入功率不足以维持适当的输出功率时、我尝试使用它的平均电流限制功能来基本上限制我的输出电流。 基本上、我想在恒定电流模式下使用、但能够根据我的输入电压调整恒定电流模式的电流限制。

    有什么建议吗?

    也许您可以更好地解释决定恒流模式限制的因素以及如何对其进行调整。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的情况下、您可能会考虑使用平均电流限制功能来限制输入电流、因为您的输入能力有限。

    可以限制输出电流或输入电流。 当流经感应电阻器的电流超过内部预设阈值(50mV)时、SS 电容器开始放电、这会下拉 COMP 引脚并降低占空比、直到电流达到50mV 的平衡。

    希望这能澄清。