This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压开关电源5V 的建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1117, DRV8801, TPS565201, LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632186/recommendations-for-step-down-switching-power-supply-5v

主题中讨论的其他器件:LM1117DRV8801TPS565201LMZ31506

您好!

我期待着使用我制造的电路在板上设计我自己的开关电源。 我想使用 TPS IC 系列。

我有一个应用、在该应用中、我将通过2S 锂离子电池驱动两个 DRV8801。 (8、4V)-我还使用 LM1117系列 LDO 生成5V 电压。 遗憾的是、在该设计中、由于电机和 LM1117转发了噪声、我将获得5V 的噪声。

因此、我想使用可产生5V 2A 电流或更灵活至4A 电流的开关降压。 我希望该电路不会转发噪声。 当然、我也希望尽量减少外部器件数量。

您的建议从什么开始? 是否有任何用于此目的的推荐 IC。

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是 TPS565201。 如果您需要集成度最高且不太关心成本的解决方案、那么 LMZ31506等电源模块可能是合适的。 您可以输入您的参数来获取 Webench 设计的费用。 它将显示所有可能的解决方案供您选择:

    www.ti.com/.../power-designer.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、谢谢:

    我查看了 TPS565201的数据表、发现它易于使用、但成本较低。 数据表显示它是同步降压。 "同步"在这里到底意味着什么? 它是否与隔离式设计相反? 我担心电机驱动器通过降压转换器产生的噪声、因此我正在寻找一个隔离式转换器-但我可能会完全出错。

    -C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同步转换意味着高侧开关和低侧开关。 这与"隔离式"并不相反。 同步转换与非同步转换相反。 在非同步转换器中、低侧开关由一个环流二极管替代。 与隔离式相反、是非隔离式。 TPS565201是一款非隔离式同步降压转换器。 让我来看看我们针对隔离式解决方案可能具有哪些功能。