This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:VSENSE 电压测量值为0.91伏

Guru**** 2626015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627857/tps54618-vsense-voltage-measures-91-volts

器件型号:TPS54618

为新的 CCA 加电我们的3.3V 输出为3.51vdc。  我们接着测量了 Vsense、它是.91vdc、它应该是.799vdc。

设计参数 Vin 5Vdc、Vout 3.3/2A

 导致此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于3.3V 的预偏置电压。 您能否发布您的原理图和 SW 节点波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    预偏置设置在哪里? 什么是 SW 节点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预偏置电压会从系统中的其他电压轨泄漏到电源的输出端。  通常、它会通过 FPGA 或处理器 I/O 轨泄漏。

    SW 节点是开关节点(PH)。   您可以通过检查来详细了解您的电源性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我移除了 EN 引脚上的分压器并使其悬空。 我们的电压现在为3.32 VDC。 我使用的电阻器来自 Webench 设计、它们分别为107K 和82.5k。 我在 PH 引脚上确实有一些振铃、并将更改 COMP 电路值以解决该问题。 我无法发布原理图、因为它是专有工程图的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在拆下电阻分压器之前、EN 电压是多少? 绝对最大值为4V。对于其他一些器件、当 EN 电压高于正常值时、我发现了异常行为。 TPS54618也可能是如此。 COMP 值通常不会修复 PH 上的振铃。 通常、可能需要从 PH 到 GND 的 RC 缓冲器。 振铃也可能与布局相关或输入电容不足。