This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ucd3138:适用于 UCD3138的无桥 PFC 固件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642112/ccs-ucd3138-bridgeless-pfc-firmware-for-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

从 GUI 中只 能生成控制系统系数、"Fusion Design Offline"即为"Fusion Design Offline"。 其中可以找到其他固件、如外设配置、中断配置等。

在网络中探索并不是很幸运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、SreeSree

    UCD 团队主要在美国工作、是感恩节假期、可能需要等到下周初才能回答您的问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有回答这个问题、因为你再次提出了同样的问题、并且在这个帖子上得到了解答。  如果您有任何疑问、可能会发布另一篇帖子。