This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于+5V 电源的低噪声线性稳压器两个来自+12V 的 ADC。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627628/linear-regulator-with-low-noise-for-supply-power-5v-two-adcs-from-12v

大家好、

我正在使用模拟器件[AD7367]的两个 ADC 进行新设计。 我必须为两个 ADC AD7367 (引脚:DVCC、VDrive 和 AVCC)提供5V 电压。 我知道 ADC7367的功耗不是很高、因为 我有+12Vdc、所以我想为此使用线性稳压器。

根据数据表 、ICC (内部基准被启用时的正常运行)为 máximum 5.65mA、所以 ICC 最大值(AD7367)= 2 * 5.65mA = 11.3mA。 在我的设计中、我使用三个隔离器、电压为5V [ISO7641FMDWR、ISO7242MDW 和 ISO7240MDW]、最大 ICC = 57.5mA、因此总功耗为 68.8mA@5V。

这就是我认为使用线性稳压器就足够了、因为输入电压= 12V、我必须能够耗散=(12 - 5)* 68.8 = 481.6mW。  对于此类应用而言、是否有适合低噪声线性稳压器的建议?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、
    我们有许多器件可作为您的设计的解决方案、您可以使用下面 LDO 搜索页面左侧的筛选器窗格、根据您的应用需求定制您的 LDO 搜索:

    www.ti.com/.../linear-regulators-ldo-products.page

    请随时发表您可能仍有的任何疑问或问题。

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    非常感谢您的帮助和快速回复。

    我认为 IC TPS7A4901DGNT 是一个不错的选择、但我必须确保能够散发热量。 您能否检查我的计算结果是否正确?

    ------------------
    Vin = 12V 直流
    VOUT = 5V 直流
    最大输出电流= 100mA (在我的设计中)

    PD =(VIN - VOUT)* IOUT
    RθJA≤Ω(结温、最大值- TAMBIENT)/PD

    PD (max)=(Vin-Vout)* Imax =(12 - 5)* 100mA + 12 *= 700mWatts
    结温、max = TAMBIENT +(RθJA * PD)=> RθJA≤(Tjunction、max - TAMBIENT)/ PD

    ºC TAmbient = 25ºC μ W => RθJA≤μ W (125 - 25)/ 0.7 = 142.86 μ V/W
    50ºC TAmbient =Δ V => RθJA≤ºC (125 - 50)/ 0.7 = 107.14 μ A/Watts
    ºC TAmbient = 75ºC μ W => RθJA≤μ W (125 - 75)/ 0.7 = 71.42 μ V/W

    RθJA [HVSSOP Power Pad - DGN]= 63.4ºC Ω/W ->已检查
    ------------------

    75ºC、在最坏的情况下、TAMBIENT = 1 μ H、我将能够散发足够的热量、不能吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    您计算的功率耗散是正确的、但使用 RθJA Ω 热阻参数估算结温并不是非常精确的估算、因为它表明器件内产生的所有热量都将通过器件的外壳顶部表面消散、这并非完全正确、 实际上、该热量的70-95%将通过电路板散发、有关更多详细信息、请参阅《半导体和 IC 封装热指标》应用手册。 估算结温的更准确方法。 将使用 ψJB 和 ψJT 热特性参数。 非常感谢您在设计中考虑使用 TI 器件、请毫不犹豫地发布您可能仍有的任何问题。

    BR、

    Haidar

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    1º 75ºC ºC、您的意思是、如果我没有达到目标 RθJA (63.4ºC μ V/W)≤71.42 μ A/W (Ta=8 μ W)、我可以通过良好的 PCB 设计来改进??
    2º……您有其他 IC 的示例吗? 我不确定如何进行理论计算。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 RθJA μ F CAN 估算结温。 只能为您提供粗略估算、因为如应用手册第1.1节中所述、许多因素会影响 RθJA μ V 值

    2.结温 可使用 ψJB Ω 和 ψJT Ω 来完成计算、如  数据表第19页的11.1.2节功率耗散中所述。

    BR、

    Haidar