This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:图腾柱 PFC 和放大器;无桥图腾柱 PFC 参考设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639360/ucd3138-totem-pole-pfc-bridgeless-totem-pole-pfc-reference-designs

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: PMP20873

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 您能否就以下客户问题提供一些反馈/指导:

客户正在寻找使用 UCD3138的无桥图腾柱 PFC 的原理图/设计文件/软件。 目前有一个使用 UCD3138 PMP20873的参考设计。

是否有无桥图腾柱 PFC 设计参考设计?

如果是、您能否共享链接?

如果没有、我们可以采取什么措施来帮助客户利用 PMP20973并实施无桥设计?

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Randhir、

    是的、这是使用 TI GaN 和 TI 数字控制器的图腾柱 PFC。 您可以从 Web 下载许多文档。 您还需要什么?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的回答。

    是否有使用 UCD3138或任何其他器件的无桥图腾柱 PFC 参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、有一个用于无桥图腾柱 PFC 的 EVM、但它仍在开发阶段、并且不普遍可用。  我们建议客户咨询当地的销售办事处以了解更多信息。