This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:开关 O/P 上的反馈电阻器故障

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629780/tps54531-failure-of-feedback-resistor-on-the-o-p-of-the-switcher

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件:TPS54231

您好!

 在我们2块电路板上的一条装配线中、在25V 至5.9V 转换模式下使用 TPS54231时、未安装一个 Fedback 电阻器。 因此、25V 电压出现在开关的输出端、并损坏了后续部分。 请建议在设计中采取哪些预防措施以避免此类损坏。

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的意见、TPS54231本身没有好的方法来保护这种损坏、因为 IC 从反馈引脚获取 Vout 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我同意。

    通常、您是否有任何建议在开关的 O/P 上放置一个保护电路、以确保输入电压不超过 O/P、该 O/P 会由于 FB 电阻器未安装或 FB 故障而被转发到下一级 电阻器?

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、现在是中国的假期、我将在10/8之后回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以添加一个与顶部反馈电阻器并联的齐纳二极管,齐纳击穿电压大约为120%*Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否想上传原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 抱歉,答复延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RTC145R2_5F00_SCH_5F00_Powersupply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 请参阅原理图中出现故障的部分。 请参阅原理图的 U39