This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:如何使用此器件设置占空比为50%的20kHz 脉冲波?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638687/tl494-how-do-i-setup-a-20-khz-pulse-wave-with-50-duty-cycle-with-this-part

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: LM555

我在数据表中知道、它要求 IC 使用公式1/RC =频率连接 CT 和 RT、因此我分别将100pF 和500K 欧姆连接到 CT 和 RT。 我将 DTC 接地、发射器2接地。 VCC 连接到15V 电源、GND 连接到 GND。 C2是我的输出、输出控制连接到接地以启用单端模式。 我是否需要连接其他引脚、或者我是否可以将它们保持断开状态。  
我再次尝试以大约50%的占空比设置20kHz 频率。  根据 数据表、我认为将 DTC 接地将为我提供45%的占空比、但我的示波器上的占空比大约为5/10%。 如何改变占空比以及如何 使其正确输出。 我将2个同相和反相输入保留为开路、并将 C1、E1、REF 和反馈保留为开路。 有关 如何继续的任何提示/说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我建议您将 E1和 E2接地。 (一般而言、我不喜欢使引脚悬空、因为它们可能会接受不受控制的电压并导致不可预测的结果-除非它们是集电极开路输出)

    您获得比预期更低占空比的原因可能是 FB 引脚浮动至相对较高的电压-。 您应该连接 EA-和 EA+输入、如数据表第8页上的应用图所示。 这会将误差放大器的输出设置为零伏。 您应该能够通过在来自外部源的 FB 引脚上施加电压来控制占空比。 REF 的上拉电阻器将提供0.7mA 的电流-请参阅第10页的框图。 要在该引脚上获得0.7V 电压、您应使用(5V - 0.7V)/0.7mA 或大约6.2k 的电阻器。 我没有容忍这个值、您可能需要做一些实验。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您提供信息。 当然、您能看看我的快速草图、看看它应该是什么样的。 我将1IN+和2 IN+连接在一起并接地、如数据表的第8页所示。 对于1in-和2in-、我将其连接到输出控制、我根据原始说明将其接地、但我是否应该将其连接到第8页原理图中的参考? 最后、我使用6.19K 欧姆电阻器将基准连接到反馈。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将反相和同相输入接地、并混搭不同的电阻器以用作反馈引脚的基准。 当使用高于或低于6.19K 欧姆的电阻器值时、我会得到一个恒定的 VCC 值。 当我使用6.19K 欧姆时、占空比略有增加、可能是+2%、但仍然没有达到所需的50%占空比。 是否有任何可能的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢原理图-我想我知道问题是什么。

    1/要设定最大占空比、FB 引脚必须保持在一个低电压。 为此、您需要通过一个电阻器将 IN1+和 IN2+接地、然后将 IN1-和 IN2-连接到 VREF - 50k 应该可以、但电阻值并不重要。 这样做的目的是强制两个误差放大器的输出为零。 然后通过一个1k 电阻器将 FB 接地(此值可能需要向上或向下调整)。 或者、使用从 VREF 到 GND 的电位器、并将雨刮器连接到 FB。 这将使您能够控制 FB 引脚上的电压和占空比。 或者、只需使用外部电压源在 FB 引脚上设置电压。 您已将 IN+和 IN-引脚接地、因此放大器输出可能是高电平或低电平、具体取决于放大器失调电压。 此外、您还通过电阻器将 FB 连接到 VREF -这将再次拉高 FB 引脚并为您提供极低的占空比。

    2您应该在输出晶体管的集电极上使用一个上拉电阻器。 对于初始测试、10K 至 VCC 会执行此操作。

    其他连接看起来正常

    请告诉我您的使用方式

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Colin、这正是我所需要的。 电位计允许我更改电压、进而更改输出端的占空比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很高兴听到这个消息。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想弄清楚电路的功能、您能解释为什么将 IN1+和 IN2+接地、然后将反相输入连接到 VREF 会为反馈产生零输出电压? 然后、这会如何影响占空比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TL494器件‘‘前沿调制’来设定占空比。 PWM 输出会保持关闭、直到 PWM 比较器跳闸、因此输出脉冲宽度会在周期的97%到0%之间变化、因为误差放大器输出端的电压分别在0.5V 到3.5V 之间变化。 反馈引脚上的电压不断增大、可缩短占空比。 https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279671上的文章 详细介绍了该技术。

     在您不希望误差放大器控制占空比的情况下,我们需要将其输出设置为低电平,以便您可以通过外部源直接控制反馈引脚上的电压。 当然、反馈引脚上的电压会将误差放大器输出上的二极管反向偏置。

    将 IN+输入设置为 GND、将 IN-输入设置为 REF 会强制误差放大器输出转到 GND、从而使您可以在反馈引脚上自由设置所需的任何电压。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 您能告诉我该 IC 与555计时器有何不同、以及哪个 IC 更容易/更有利、我想做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    哪一项更容易或更有优势? 这实际上是一个很难回答的问题

    因此:如果 TL494正常工作并能满足您的所有需求、那么我会继续使用它、原因是"如果它没有损坏、请不要修复它"

    TL494是一款16引脚器件、可为您提供比 LM555更大的灵活性-例如两路输出
    LM555是一款8引脚器件、因此占用的空间更小
    您应该比较这两款器件的价格-我在这里不能给出任何建议、因为价格取决于您的供应链和许多其他因素。
    例如、LM494在整个温度范围内可能比 LM555更"可"
    您需要多大的电流来驱动 IC 输出端的负载?
    您是否准备重新布局 PCB 以适应 LM555? 您是否准备好花时间完成此操作。
    您是否应该执行其他重要任务、而不是调查工作解决方案并将其更改为另一个工作解决方案-您可能会发现、仔细查看这两个器件后、TL494实际上是更好的选择。

    此致
    Colin