This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS40090:三相同步降压设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40090, INA225, TPS40140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627231/tina-spice-tps40090-design-for-a-3-phase-synchronous-buck

器件型号:TPS40090
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA225TPS40140

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在设计一个具有36V 输入电压和24V 输出电压的三相同步降压直流/直流转换器。 最大输出功率为5kW。

我下载 了 TPS40090 TINA-TI 瞬态参考设计稳态 、并希望通过修改相关参数来仿真三相降压转换器。

下面是我的问题:

1.根据 TPS40090的数据表、 对于三相模式、PWM4连接到5V (BP5)。 那么如何连接 CS4? CS4是否应接地?

由于 TPS40090是 峰值电流模式控制器、是否需要添加 斜率补偿电路 来消除 二次谐波振荡?

由于 TPS40090的输出电压太大 、因此采用 INA225来感测电感 DCR 电流。 它对 电流共享有任何影响吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.对于三相模式,将 CS4连接到 CSCN 引脚。 对于5kW 输出功率、最好使用四相设计来降低每相电流。

    TPS40090具有内部斜率补偿。 斜率斜坡幅度为0.5V 典型值、应该是足够的。

    使用 INA225来感测电感器电流应该是可以的。 TPS40090电流感应放大器的输入差分电压范围为-100mV 至100mV。 当发生 OC 时、将 CSx 和 CSCN 之间的电压保持在100mV 以下并留有一定的裕度。

    另一个信息是 TPS40090电流感应放大器的输入共模电压为0V 至4V、如数据表中所列。 可以将 CSCN 连接到0V、但如果 CSCN 连接到1V 等正电压以在空载或轻负载条件下获得更好的电流共享、这将是很好的。

    TLC431可用于创建1.25V 电压。 将 INA225 GND 引脚(PIN2)和 TPS40090 CSCN 引脚连接到此1.25V。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    关于斜坡补偿、我仍然有一个问题。 我在数据表中没有看到任何有关内部斜率补偿的信息。
    斜率斜坡幅度(0.5)是否可以更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.5V 斜坡振幅无法更改。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于 TPS40090电流感应放大器的输入差分电压范围为-100mV 至100mV、我发现 INA225的增益太大。 考虑到过流情况、每个相电流接近100A。电感器的 DCR 约为0.2m Ω。 那么、您对电流感应有什么建议吗?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下电路可用于降低 DCR 感测电压。 更多信息、请参阅 TPS40140数据表第39页。

    或者可在 INA225输出上使用电阻分压器来减少 CSP 和 CSCN 之间的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议!