This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS53315:Webench 仿真期间的 PGOOD 问题。

Guru**** 2811135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631945/webench-tools-tps53315-pgood-issue-during-simulation-in-webench

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

WEBENCH 为其提供的设计时、我会看到该设计

  • VIN=5V
  • VOUT=1V
  • Iout=10A

并在 webench 中探测输入电压(VV4)、输出电压(VV3)和输出电压(VV10)、

  1. 我以毫伏为单位获得 PGOOD、但在这里它已上拉至 VREG (5V)。
  2. 此外、根据数据表、PGOOD 应该在输出信号出现1ms (即软启动完成后)后开始(变为高电平)、但在此波形中、它在 Vout 之前到达?。
  3. 由于我正在使用该稳压器的 PGOOD 来启用下一个稳压器,因此我无法进行电源时序(即:因为我想知道第二个稳压器在第一个稳压器已打开时会打开多长时间。
  4. 此仿真是否正确?

我在这里附加了 webench 原理图和波形

  • 输出红色波形
  • 蓝色表示 PGOOD
  • 绿色表示输入波

请尽快帮助我解决此问题。 我需要在我的项目中实现这一点。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    根据数据表、"电源正常"信号在 Vout 达到目标值的96%后以1ms 的延迟变为高电平。 在这种情况下、Vout 在~1.15ms 时达到1V、因此"电源正常"将在~2.15ms 时变为高电平。 由于您仅进行仿真、直到1.7ms、因此无法观察 PGOOD 是否上升。 请将 TSTOP 增加至2.5ms、然后重新运行仿真、如下所示。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢