This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:9-60V 输入、12V/10A 输出= 120W、MOSFET 温度过高。

Guru**** 2560380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639902/ucc2897a-9-60v-input-12v-10a-output-120w-mosfet-temperature-is-too-high

器件型号:UCC2897A

你(们)好

此 cuciut 可以正常工作,但仍有2个问题需要您的帮助。

1、PMOS°很高,无负载时,PMOS 温度可达到140 μ H。

2.您能不能就偏置电感提出建议。 现在我们使用1mH。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wentao

    UCC2897A EVM 使用2uH 输出电感器、主绕组和辅助绕组之间的比率为1:4、因此辅助绕组大约为32uH (脉冲工程类型 PA0373)。 1mH 可以工作、但我不确定它是否最佳

    我建议您执行以下操作-

    测量从辅助电源轨获取的直流负载电流

    选择偏置电感器、使峰峰值纹波电流为直流负载电流的20% (20%相对任意-您可能希望纹波电流更小、这意味着电感更大或纹波电流更小、但20%是一个很好的起点)

    根据 L = Vbias * deltaT/deltaI 计算电感、其中 Vbias 是您要生成的偏置电压、deltaT 是 PWM 在最小占空比下的关断时间(Δ T 是最大值)、而 deltaI 是上述20%的电流变化。

    输出电容的大小应能够将偏置电源上的纹波降低到可接受(低)的水平。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wentao
    我忘记了解决您关于 PMOS 温度的第一个问题。

    检查是否将最大占空比钳位设置为正确的电平、以防止 MOSFET 上出现过压情况-尽管这可能是满负载而不是空载的问题

    从图中很难看到、但看起来动力传动系在轻负载时已失去 ZVS、并使用 RDEL 引脚上的电阻器相应地调整延迟时间。

    检查栅极驱动电压是否仍然足以完全增强 PMOS 器件。

    相关文档、请访问 www.ti.com/.../getliterature.tsp
    www.ti.com/.../slup112.pdf 提供了有关 ACF 拓扑的大量有用信息。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好,科林

    这一次、它们具有更改的 schmatic 和布局。

    而且它们具有更改保护方式、当 OCP、OVP 或 MCU 请求 UCC2897A 停止工作并停止输出时、使用光耦合器 PC2应答下拉 UCC2897A 的 LINEUV (18引脚)。 您能不能认为这是可以的、如果它在下拉该引脚时会产生一些影响的话。

    如需更多信息、请参阅 schmatic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Wentao

    建议将 LINEUV 引脚拉低以停止控制器。

    此致
    Colin