This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:失效防护设计

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632233/tps61021a-fail-safe-design

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS610981

你好。

请告诉我 TPS61021A 和 TPS610981的失效防护设计。

如果在短路模式下发生故障、是否会施加限流器、电压是否会关断?
是否在重启时进行上电复位?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您意味着什么类型的失败? TPS61021A 具有输出短路保护功能、因此当输出短路时、Vo 会降至0。 但 IC 仍处于活动状态、它不会失败。

    您是指 IC 烧坏了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hellen、
    感谢你的答复。

    如果释放输出短路、TPS61021A 和 TPS610981是否会自动返回?

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61021A 可在短释放后自动返回。
    TPS610981不能、如果输出短路、TPS610981将损坏。 有关 TPS610981的更多问题、请打开新文章。