This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:汽车雷达应用建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, TIDA-01179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628200/lm5118-q1-advice-for-automotive-radar-application

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118TIDA-01179

您好!

我只是想获得一些有关设计符合 ISO16750-2、ISO7637和 CISPR25标准的电源的一般建议。 我查看的是 TIDA-01179参考设计、并希望 LM5118直接输出5V 电压、而不是15V 电压。 这是一个方框图

你们看到了这方面的任何问题吗? 在 WebBench 上四处走动、似乎还不错、但我只是想澄清一下。

此外、是否有比这更好的解决方案? 与预升压转换器和降压转换器相比、使用降压/升压转换器所占用的空间似乎更小。 这适用于 AWR 雷达芯片。

谢谢、

Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意您在本设计中使用 LM5118。 我不确定是否需要前端 TVS 二极管。 检查是否有系统级 TVS 可将负载突降电压钳制在42V 以下。 如果是、您可以保存前端 TVS。