This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1EVM:微型产品出现故障、需要更换

Guru**** 2470880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626792/lp8860-q1evm-micro-went-bad-need-replacement

器件型号:LP8860-Q1EVM

大家好、

在测试 EVAL 板时、我的 MCU (MSP430F5510IRGC)是否出现故障?

可以替换什么?

重新编程的所有可能性是什么?

有人可以帮助解决问题吗?

谢谢!

Thamizh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thamizh、您好!

    您能详细描述一下 MCU 的问题吗? 它如何损坏? PC 是否能够在插入 USB 时检测器件? 连接 USB 时、D2二极管是否打开(绿灯闪烁)? 如果已经完成此操作、还请尝试使用 S1复位开关重置 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salome Ramirez、

    我尝试从 EVAL 板向我的定制板提供 PWM 输入、不幸的是、该引脚短接至更高的电压。

    现在、在评估板中、当我连接 USB 时、没有 LED 亮起。 当我使用 DMM 并检查 EVAL 板时、VDDIO 轨阻抗显示为0欧姆。

    谢谢!
    Thamizh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thamizh、您好!

    我认为最好的选择是通过 以下链接申请另一个 MSP430F5510IRGC 样片、并在 EVM 上进行替换:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salome、

    如何加载固件? 该器件无需任何编程、对吧?

    如果我更换、我的 LED 是否会亮起???

    请尽快回复

    谢谢
    Thamizh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thamizh、

    我无法保证这只是电路板上的损坏、但我们可以先检查更换 uController 是否解决了问题。 是的、我需要向您发送新微控制器的固件加载程序。 我目前没有程序文档、但很快就会将其发送出去。

    在另一个 e2e 线程中,您如何打开 LED、您是否使用自己的 uController 与 LP8860通信,或者这是在另一个 EVM 板上完成的?

    此致、

    Salome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salome、

    请向我发送固件刷写过程、同时我将订购样片并进行更换。

    我什么时候能想到这些细节?

    线程的另一个线程。。。

    是的。。。 我在另一个微控制器的帮助下对其进行编程。

    但我需要此 EVM 启动并运行、以评估少数产品要求。

    谢谢!
    Thamizh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salome、

    是否有固件更新和刷写说明?

    谢谢!
    Thamizh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thamizh、您好!

    我已向您发送朋友请求、请接受、以便我可以通过电子邮件向您发送文件。

    谢谢你。