This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:双向直流/直流转换器设计

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631341/tps63070-design-of-bidirectional-dc-dc-converter

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:TPS63060

您好!

我正在阅读在 双向模式下使用 TPS63060的应用报告(slva676.pdf)。

我需要执行类似的应用、但我需要更多的输出功率、因此我打算使用 TPS63070。

因此、我需要知道 TPS63070是否可用于将电源从其输出传输到其输入、如  slva676.pdf 中的 TPS63060

我需要知道从输出到输入的电流是否等于所述的"平均负输入电流限制"

TPS63070的数据表 中。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS63070使用与 TPS63060相同的控制拓扑、它可以将电源从其输出传输到其输入、如 TPS63060。
    关于平均反向电流、它可以增大"平均负输入电流限制"。

    它适用于什么应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与(slva676.pdf)的应用相同。

    是基于超级电容器的 UPS。 当电源从 TPS63070的输出传输到输入时、如何使用 Webench 对这种情况进行热仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定这种情况的热仿真(双向操作)是否在 Webench 中可行。 你试过吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Sabrina 我没有找到执行此热分析的选项。 我还有另一个问题、我需要知道最大负输入电流、因为正如您在应用报告中看到的、我需要投影主电源、数据表仅指定平均负输入电流、您能告诉我最大负输入电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    是的、TPS63070的使用方式与 TPS63060类似、负电流限制定义了此功能、正如您所期望的那样。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复!

    是的、我同意您和 Sabrina 的看法。 现在、我需要知道 TPS63070的最大负输入电流、因为该负电流将来自主电源、要预测主电源的电流能力、我需要知道该数据。 那么,您能告诉我 TPS63070的最大负输入电流吗?

    此致、

    Geraldo Gomes。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Geraldo、

    我们无法保证 TPS63070数据表电气规格中没有任何内容。

    但是、我检查了我们测试负电流限制的条件以及我们将其调整到的范围:

    - VIN=5V

    - VOUT=6.5V

    -温度=30C

    测试限制:是1.62A…… 在上述条件下为2.25A

    如果您的工作条件不同、负电流可能超出上述范围。

    此致、

    Thomas