This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A65-Q1:上电电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631503/tps7a65-q1-power-up-voltage

器件型号:TPS7A65-Q1

你(们)好

在数据表中、上电电压仅定义典型值(3.45V)。 该规格的最小值和最大值是多少? (在所有温度范围内)

此致、

Koji Hmtmoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    为了提供具有竞争力的价格器件、有些规格没有相关的最小/最大值。 但是、我们预计(但不会产生影响) Vin-UVLO 的电压介于3.00V 和3.30V 之间、而我们预计 Vin (POWERUP)的电压介于3.25V 和3.74V 之间。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    谢谢!

    此致、
    本志本