This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:将 BQ24090DGQR 输出电压设置为4V 而不是4.2V

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090EVM, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627728/bq24090-getting-bq24090dgqr-output-voltage-as-4v-instead-of-4-2v

器件型号:BQ24090

您好!

我们已将 BQ24090DGQR 用于18350锂离子3.7V 900mAh 电池、充电电流为180mA。

如问题所示、在 Vin=4.94V 时、我们得到 Vout=4.0V 而不是4.2V (如果电池充电正常)-如何获得4.2V 输出电压?

我们也发现了 BQ24090EVM 的相同问题、仅获得4V 输出。

注意:我们已使用 BQ29700 PCM 电路来保护18350电池单元。 我们将在 PCM 电路之前测量此4V 输出。

此致、

Jay Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要检查的几件事:
    1) EVM 板上的输入电压和输出电压
    2) ISET 引脚上的电压
    3) 仔细检查 ISET2跳线是否处于 HI (500mA)位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的内联回复(在 BQ24090EVM 上测量)
    1) EVM 板上的 VIN=5.045V 和 Vout=4.016V
    2) ISET 引脚上的电压= 1.49V
    3) 仔细检查 ISET2跳线是否应为 HI (500mA)位置=是

    我们在 BQ24090设计电路上获得的结果相同。

    请在此处提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在实验室中检查了 EVM 并获得了良好的结果、该单元将从恒定电流转换为电压调节、然后终止。
    EVM 的配置:
    1) R2设置为3.0k 欧姆、可实现180mA 快速充电电流(TP2至 GND)
    2) R3设置为2.0k 欧姆、可实现10%的快速充电电流、18mA (TP4至 GND)
    3) R11设置为10k、TP9设置为 GND
    4) 已安装 JMP1、JMP2、JMP4和 JMP5
    5) JMP3设置为 Hi
    6) 输入电压5.0V

    当 ISET 上的电压= 1.49V 时、单元仍处于恒定电流阶段。 电压未达到4.2V。 在4.2V 时、您将看到 ISET 上的电压随着输出电流的衰减而降低。

    您看到电池的充电电流是多少?