This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:CHG 和 DSG 同时导通

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631548/bq34z100-g1-chg-and-dsg-are-on-at-same-time

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ40Z50

您好!

我正在执行充电/放电(C/10)周期以进行电池学习、有趣的是、即使在放电期间、CHG 标志也一直保持开启状态。 DSG 标志正确地遵循了该过程、因此这些标志在几个小时内是并行的。

它是正确的行为吗? 如果不是、会是什么原因? 我已连接配置。

另一个侧边问题:设计电阻配置参数是否与单节电池或电池组相关? (例如、Panasonic LC-P1220P 数据表指定了15 m Ω、我是否应设置该值或其1/6?)

此致、
Kornel

e2e.ti.com/.../EVM_5F00_Pana_5F00_LC_2D00_P1220P_5F00_01.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kornel

    您是否将最小锥形容量更改为零? 您应保留默认值。 对于放电、您应该在学习周期中使用 c/7、否则如果您使用 c/10、您的学习将会失败、因为您非常接近阈值。 学习完成后、设计电阻应基于 RA3。 在学习之前、它没有任何意义。

    对于设置的 CHG 标志问题、在放电期间、您是否看到正电流或负电流? 您能否附上您的学习周期日志?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我确实将最小锥形电容设置为0、因为 DS 显示充电终止:
    当前锥形方法:
    (a)在当前锥形窗口的两个连续周期中,AverageCurrent()小于锥形
    电流和
    (b)在相同的时间段内、容量的累积变化> 0.25mAH /锥形电流窗口和
    (C) Voltage ()是> Charging Voltage–Charging Taper Voltage。 当发生这种情况时、Flags()的[CHG]位
    被清除。 此外,如果 Pack Configuration 的[RMFCC]位置位,并且 RemainingCapacity()设置为等于
    FullChargeCapacity()。
    之前我有一场争取 OCVTAKEN 倒转的战斗。 (b)条件对我来说有点模糊、因此、我认为如果我将最小锥形电容设置为0、那么其他2个条件将触发充电终止。 这是我第一次看到 OCVTAKEN 在放电后的弛豫期间设置为 true ...
    返回到条件(b) DS 中提到的0.25mAh 是否与配置中的最小 Taper 容量相同? 或者最小锥形能力意味着什么? DS 中的表24建议25mAh。 锥形窗口40s、锥形电流200mA 锥形窗口期间累积的电荷<= 2.22mAh。 然后我完全困惑了。

    遗憾的是、记录失败的原因有多种、多次(我在充电结束后连接了一块)。 在充电期间、显示的电流为正、在放电期间为负。 问题可能是由0锥度容量引起的。

    DS 的表11中有许多参数、没有说明。 还不清楚哪些参数是学习值、哪些是修复配置值。 是否计划对 DS 进行更新?

    最好的雷加
    Kornel


    e2e.ti.com/.../Charge02_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kornel
    您使用的是什么版本的 EV2300或 ev2400? 对于 EV2300、它必须为 v3.1m 或3.1r。 对于 ev2400、它必须为 v0.18。 还可以使用 TI.com 中的 bqstudio 的最新版本进行日志记录。

    最小锥度为0.25、根据您的计算结果、2.25mAh 大于0.25mAh、因此您应该可以正常工作。 电阻表和 Qmax 是唯一的记忆值。

    此外、设置 Chg 标志并不意味着器件处于充电模式。 这意味着器件未充满电、并且允许快速充电。 请参阅数据表。 这意味着可以同时设置 CHG 和 DSG 标志。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我使用的是具有0.18固件和 bqstudio 1.3.76的 EV2400。 (日志记录失败在我的环境中有其他原因。)

    很抱歉对 CHG 标志造成混淆。 是的、很明显 Ra 表和 Qmax 是学习值、但与常规配置参数存在更多混合(如前面提到的设计电阻或周期计数)。 (顺便说一下、配置/数据部分中的周期计数与电量监测/状态部分之间有何差异? 它们具有不同的值。。。)

    我仍然不清楚最小锥度容量的含义。 此外、在"充电终止"部分中、还有3个其他参数我在 DS 中找不到说明:TCA 设置%、TCA 清除%和 DODatEOC Delta T。它们的含义和用途是什么?

    谢谢、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kornel、

    很抱歉、该数据表的稀疏性质。  目前正在审查这一问题。 鉴于我们的大多数监测计具有名称相同的类似参数、您可以始终上拉 TRM、例如 bq40z50或 bq27542、以帮助解释 DS 中未捕获的一些参数。

    我不确定为什么 bqstudio 的日志记录有问题、因为您似乎使用的是这两个器件的最新版本。 您能否将 ev2400上的固件更新为该版本、让我们看看这是否有帮助

    e2e.ti.com/.../EV2400_5F00_Updater_5F00_v0020.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于最小锥形容量、如果为 FC 设定选择了主充电终止、则在设置 FC 之前、将其放置到位以确保电池正确充满电。 我们只是不想让充电器电流降至0、电量监测计认为电池已充满电、因为电流为0。 因此、最小锥形容量可确保、锥形窗口可确保低于量表中设定的锥形电流(注0 A 也低于锥形电流)的电流不会使量表认为电池已充满电。

    TCA 设置和清除%是终止充电警报设置和清除。 这些只是您可以在希望监测计开始时设置的阈值、指示您需要准备好终止充电。 DoD@EOC Δ T 是强制进行 rem 电容仿真的温度变化。 请参阅我之前的帖子中所述的 TRMS 以了解更多详细信息。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    非常感谢您提供的信息。 我将学习 bq40z50 DS。

    日志记录问题是由于在日志记录期间连接到我的笔记本电脑的另一个 USB 设备导致的、可能是因为它导致了通信问题。 我想、这与 EV 固件或 bdstudio 无关。 无论如何、感谢您的提示。

    此致、

    Kornel