This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:此电源对 VIN 变化的敏感度是多少?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627117/tps53355-what-is-the-sensitivity-of-this-supply-to-variations-on-vin

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

 在第9节"电源建议"中、数据表指出 "必须对该输入电源进行良好调节"。

您对"良好监管"的定义是什么?  如果 VIN = 12V 标称值、VIN 允许的变化量是多少?  请注意、该设计 适用于 VOUT=1.5V 标称值。

如果 VIN 上的12V 电压瞬时下降、是否存在 VOUT 下降超出稳压范围的风险?  如果是、这种情况可能会是什么样的?

谢谢、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因、我没有收到有关此帖子的通知。 这种情况有时会发生、因为它是一个"自动化系统"。

    通常、这些器件由具有良好稳压输出的其他类似直流/直流转换器供电。 如果输入电源具有大量的低频交流纹波、例如、您可能会在非稳压墙面看到、那么您可能会在该频率下看到输出端的一些纹波分量。

    对于 Vin 变化非常缓慢的情况、Vout 的变化被视为线路调节。 请参阅 TPS53355数据表中的图11。

    输入电压的突然变化或下降将被视为输入暂态。 我们有几个负载瞬态响应示例、但我看不到任何输入暂态的日期。 在发生线路瞬态时、可以预计输出电压会发生变化。 它可能暂时退出监管、也可能不退出监管。 这在很大程度上取决于外部元件以及线路瞬态的振幅和压摆率。 最好在原型上进行测试。 或者、您可以使用此处提供的 PSpice 或 TINA-TI 模型对其进行仿真:

    www.ti.com/.../toolssoftware