This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:PGOOD 的电压是多少?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627470/tps56221-what-is-the-voltage-at-pgood

器件型号:TPS56221

我想使用3.3V 微控制器读取 PGOOD、但我有几个问题

使用内部下拉电阻器时、何时置位-引脚上的电压是否为12V (我的 TPS56221输入电压)?

2.数据表中的示例设计通过100k 电阻器将 PGD 连接到 BP -如果 PGD 已经在内部下拉、为什么要这样做?

3.对于使用3.3V 微控制器的情况,我应该从 BP 上断开 PGOOD 的连接,并使用分压器获得3.3V 的电压?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因、我直到今天才收到有关这方面的通知。 让我来看看。 不过、我在接下来的3天里出差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PGOOD 是开漏输出。 如果输出电压未处于稳压状态、则内部 FET 将导通、电压将变为低电平、指示存在故障。 当输出电压处于稳压状态时、FET 关断。 需要将 PGOOD 引脚上拉至适当的电压、以指示"电源正常"的高电平。 我可能会将其上拉至您的3.3V 处理器电源线。