This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:当 ENA 引脚被驱动为低电平时、半电压输出

Guru**** 2606755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627414/tps54308-half-voltage-output-when-ena-pin-is-driven-low

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件:LP5912

我使用了 TI 的 Web 实用程序来选择 用于从 TPS54308输出5V 电压的组件。  然后,该5V 电源为 LDO (LP5912)提供电压,以降低至3.3V。  一切都很好。  

我遇到的问题是、当我尝试禁用稳压器时、输出仅降至2.5V、而不是0v。  由于我将 LP5912的 ENA 引脚连接到相同的5V 信号、因此它也输出2.5V 电压。

我将直接从微处理器驱动使能引脚。  我尝试在该引脚上添加一个外部下拉电阻、认为微处理器可能没有足够的驱动强度、因此将输出降至仅低于2V。  

我有另一个始终处于活动状态的3V 稳压器、以便在睡眠模式下使微处理器保持供电。  我已经尽力确保微处理器不会将任何可能通过 TPS54308或 LP5912供电的任何器件反馈回的引脚保持在高电平。

如果有任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请上传您的原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我发现了这个问题。  

    我忽略了反馈路径。

    感谢您的回答。