This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:外部平衡和电阻器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628039/bq76940-external-balancing-and-resistors

器件型号:BQ76940

您好!

如果 BQ76940实现了平衡算法、或者我必须使用 MCU 实现平衡、我无法从文档中了解这一点。

使用外部平衡时、是否可以在放电时打开平衡 FET 以"燃烧"一些能量? 在应用中、外部温度非常低、因此这样做的原因是通过平衡电阻器提供加热。 我可以使用电阻导线代替 SMD 器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    76940仅控制用于平衡的 FET (外部或内部)。 MCU 将具有该算法。 任何事情都有可能、只要 MCU 写入以开启平衡、就可以运行平衡。 通常、在放电期间运行它不明智、因为您正在燃烧能量、而不是将电量充回电池中。