This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最大功率模式编程

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2388, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631111/maximum-power-mode-programming

主题中讨论的其他器件:TPS2388TPS23861

大家好、团队、

 

我的客户寻找的 PoE PSE 控制器是引脚可编程最大功率模式 LTC4279。

‘板上同时有“‘”端口和“‘‘AT”端口,即使终端用户将“AT”设备连接到“af”端口,由于 散热设计,他们也不想提供更多的功率。

查看 TPS2388、它可以自动检测 PD 分类、但我们似乎必须使用 I2C 通信对最大功率进行编程。

在 LTC4279中、无需 I2C/SPI 编程即可对最大功率模式进行编程。 我们有这样的器件吗?

 

此致、

Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Taketo:

    我已将您的问题通知我们的 PSE 专家。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Taketo:

    遗憾的是、我们没有引脚可编程 PSE、您可以通过引脚对最大输出功率进行编程。 TPS2388只能在具有 MCU 控制的半自动模式下工作。 TPS23861无需外部 MCU 即可独立工作、但如果连接到4类 PD、它将以30W 的功率自动为端口供电。 限制输出最大功率的唯一方法是通过 I2C 禁用寄存器中的2事件分类。 您的客户系统中是否有任何 MCU 或 CPU? 配置器件只需进行几次 I2C 事务。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Penny-San、您好!

    感谢您的支持。
    TPS2388和 TPS23861都支持多通道。 器件是否单独限制每个通道的最大功率?

    此致、
    Taketo Sato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的。 您可以单独配置每个端口的电流限制。 谢谢。

    此致、

    一分钱