This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:连接未使用的 IOUT 引脚时出错

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632002/tps61196-an-error-connect-on-unused-iout-pin

器件型号:TPS61196

很抱歉打扰到。

如果我将未使用的引脚与光条接触、会发生什么情况?

客户设置如下。

IOUT3~IOUT6 通过33K 连接到 GND。

IOUT1和 IOUT2通常使用。(连接到 LED 板)

如果发生连接错误( 交换 IOUT1和 IOUT3、交换 IUT2和 IOUT4)、IC 将损坏?  或触发故障保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目已分配、将在短时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动时,存在由 IOUTx 引脚电压决定的未使用引脚检测周期,如果  介于1~2.5V 之间,则器 件将在启动期间禁用该字符串。   在电流源上应用了60uA 的电流源、如果电流为33K、则电压为~1.98V、这仍在 unuesd 引脚检测电压范围内、因此即使您连接到电阻器、该字符串也会被显示为乱码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss:

    感谢您的回答、问题的原因是 TPS61196在发生错误连接时损坏。

    我将在 EVM 上再次尝试它。

    谢谢。