This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 反激式设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP9175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641892/tps23753a-tps23753a-flyback-design

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: PMP9175PMP8896

大家好、TI 社区!

在 PoE 设计中、我在应用手册 SLVA305C 的帮助下使用 TPS23753A PD 和直流/直流控制器。

在反激式转换器设计计算中、Vflyback min=20V (我假设是因为使用了外部适配器)。 在我的´s 中、我没有使用任何适配器(仅从 PSE 提供37-57V 电压)、并且我的反激式变压器的输入电压范围为36-57V (我使用的是 Coilcraft 提供的 NA6223)。 因此、在我的案例中、在变压器设计计算中使用 Vflyback min=36V 时、NPS、Lprimary 等完全超出目标范围。

有什么建议吗?

非常感谢您的参与、

Amina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amina:

    我建议重新检查应用手册。 我们在 EVM 的设计中使用相同的过程。

    澄清:
    当您指定 Vflyback _min = 36V 时、您是否会得到与 NA6223规格相似的不同变压器计算? 确保您的输出电压和电流与 PMP9175和 PMP8896设计相似(如果您打算复制这些设计)。

    http://www.ti.com/tool/PMP9175
    http://www.ti.com/tool/PMP8896

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的快速回答。 是的、当 V反 激_min = 36V 时、变压器计算远非 NA6223规格。 它仅在我使用 V反 激式_min=VADP_min 时有效 同时、我知道 NA6223适合 TPS23753A、也适合作为输出的电压(假设我采用3类1类 PoE)。

    我的问题是、如果未使用适配器、设计计算的 Vflyback _min 值应该是多少。

    再次感谢您!

    此致、

    Amina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amina、

    Thomas A 正在享受感恩节假期。 他将於下星期一提供一些意见。  敬请期待。

    此致、

    Manson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amina:

    我刚从假期回来、所以我很赶时间。

    最后一个问题的快速答案:不带适配器的 Vflyback _min 应该是 PoE 标准的最小电压:~36V、就像您拥有的那样。

    因此、当您使用较低的适配器电压(12V)进行计算时、NA6223变压器规格是合理的、即使电路板的输入电压不低于36V 也是如此?

    尽管如此,我还是 会给 NA6223一个尝试。 如果您有任何问题、请告诉我。

    最棒的
    Tom A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复、我希望您能享受您的假期。

    使用24V 适配器电压(但不使用12V)时、计算结果非常理想、但  我不使用12V 适配器电压的情况除外。 我想知道这些计算是否仅在使用适配器时适用、或者 Vin 是否与 Vin_Fl反 激式不同?

    但是、我也认为该变压器适合我的设计、并将其用于我的原型设计。 只是希望更多地了解设计计算。

    太棒了!

    此致、

    Amina