This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:如何计算电阻值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116-Q1, TLC5941-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629814/tlc59116-q1-how-to-calculate-the-resistance-value

器件型号:TLC59116-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC5941-Q1

大家好

我 的客户正在尝试在以下条件下使用它。

 VLED = 16V

 Iout = 40mA/通道

 温度最大值= 80°C

 LED 数量:15段

 通道数= 15通道

计算最大允许损耗时、0.9W @ 80°C (150-80)/78=0.9W

40mA *(16 - VF) V = 7.8W @ VF = 3

它将超过允许的最大损耗。

我们正尝试添加一个电阻器作为对策。

如何计算电阻值是正确的?

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    在输出上保留1V 余量足以实现恒定电流输出。 选择合适的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anda-San

    感谢您的快速响应。

    我知道 Vo 为1V 以上。

    但是、热损耗需要为0.9W 或更低。

    如果是0.04A、

    (16-3 - RES * 0.04)* 0.04 * 15 <0.9

    电阻为287.5 Ω 或更高。

    输出电流误差为±10%。

    Ω 它使用287.5 μ A 变化到0.044A、

    允许的最大损耗为(16-3-287.5 * 0.044)* 0.044 = 0.231、没有问题。

    Vo =(16-3 - 287.5 * 0.044)= 0.35V、但无法满足1V。

    上述计算方法是否正确?


    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    实际上、从 TLC59116-Q1数据表中的图2可以看出、0.35V 仍能保证40mA 的输出电流。

    但是、如果您可以将 LED 电源电压降至5V、则会为设计留下更多裕量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anda-San

    感谢您的快速响应。

    除了输出电流的变化外、考虑到 VF 的变化和 VLED 的变化、Vo 也会低得多。

    我认为在客户情况下不可能增加阻力。

    正确吗?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    考虑到这种情况、这是一项巨大的挑战。

    请问应用是什么? 如您所知、TLC59116-Q1的热性能不是很好、因为器件下方没有散热焊盘。 如果客户可以选择 TLC5941-Q1、情况将会更轻松。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anda-San

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致、
    高志林