This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:最大 VOUT

Guru**** 2523480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628149/tps40425-maximum-vout

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件:TPS40428

最大 VOUT 是多少?

我对 TPS40428有相同的问题、我是否应该重新发布?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS40425的建议最大 Vout 为3.6V。
    TPS40425的建议最大输出电压为5V。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个支持5.0V? tps40425或 tps40428? 我们如何调节它?

    是否有支持5.0V...5.2V 以上的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、再次检查、TPS40428+CSD95378B 应支持高达5.5V 的输出电压。
    Vout 可通过 PMBus 或外部电路进行调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WEBENCH 仅支持高达4.5V 的电压,我们是否可以使用超出此限制的 webench?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 Webench,您指的是哪个器件?
    TPS40428+csd95378B 应能够支持5-5.2V 输出电压设计。
    需要在此应用中绕过 TPS40428的遥感放大器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 Webench -> tps40428支持0.6至4.5V
    支持0.6V 至5.5V 的 tps40425
    这与您在前一封电子邮件中的陈述不符
    谢谢

    Patrice。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 适用于典型应用。 如果我们对电路进行一些更改、则可能会延长该限值。

    您能否告诉我您的设计规格、如输入电压、输出电压、输出电流?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    Vin = 11至13V、Vout 5.25V @ 30安培。 由于高度要求(最大3.5mm)、我希望具有两相并且能够使用1.5uH 电感器

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrice:

    为了便于讨论、您能否使用公司电子邮件帐户并将电子邮件发送至:Q-CHEN@TI.COM?
    我们将为您推荐一些解决方案。

    谢谢