This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:更新状态卡在04

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643728/bq34z100-g1-update-status-stuck-at-04

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我将 bq34z100-EVM 与 Panasonic LC_P1220P 封装配合使用。 此设置已配置且运行正常、但即使我遵循了学习 Qmax 和 Ra 的充电/放电周期、更新状态(和已学习状态)仍停留在04。 最初、我使用的是 ChemID 0803、它以我的数据包命名、但您的在线 Chem ID 选择器建议使用0808、现在我正在使用它。

请找到我的配置

e2e.ti.com/.../EVM_5F00_Pana_5F00_LC_2D00_P1220P_5F00_05_5F00_01.gg.zip

和我的最后一次放电/充电记录

e2e.ti.com/.../DchgChg_5F00_D05_5F00_02.zip

我应该做些什么才能达到05和06? (报告的 SOC 看起来已经正常、但可能此学习问题指向其他一些配置或应用问题。)

谢谢、
Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kornel
    这是什么类型的电池? 它是镍氢电池吗?
    我计算了放电期间的集成传递电荷、得到的值为~17933mAh。 您的设计容量为20000mAh。 Qmax 的标准之一是、您需要至少90%的通过电荷才能更新 Qmax。 您没有做到这一点。 您的放电电电压是否达到电池数据表中指定的最小电压、并且您是否也在充电、即上升至最大电压? 如果您不是、则需要这样做。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 PBA 包。 我已经增加了充电端电压并降低了放电端电压(都略高于数据表)、现在 Qmax 学习成功、"Learning Status (学习状态)"达到05。

    我已经放电2200mA (C/9)、Qmax Cell 0为18171mAh (超过90%)、等待 OCVTAKEN 置位、但读入状态仍为05。 遗憾的是、我忘记开始记录了。

    我应该增大放电电流、还是需要其他条件才能达到 Ra 更新?

    谢谢、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kornel、

    请尝试使用较低的放电率。 如果 C/10不起作用、请尝试 C/20。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经完成了 C/10充电和 C/11放电循环、它设法达到状态06。

    谢谢、
    Korn é l