This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150是否采用 DIL 封装?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TPS72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642838/is-tps82150-available-in-dil-package

主题中讨论的其他器件:TPS82150TPS72

TPS82150是否采用 DIL 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您是指可以插入试验电路板的封装吗? 您能举个例子吗?

    尽管 TI 还有许多其他分立式和模块产品、但该 IC 没有其他封装选项。 您需要什么输入电压、输出电压和输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您可以告诉我们您正在寻找的内容、或访问 www.ti.com/powermodules 查看我们拥有的所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个芯片、该芯片将7.5V 直流转换为5V 直流非隔离、电流为100mA、但它必须具有将插入试验电路板或焊接到 Veroboard 的引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不相信我们有这样的穿孔模块。 这是一项非常古老的技术。

    对于您的低电流、LDO 可能是最佳选择。 这是可以接受的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    如果您能够为您的应用接受 LDO、TPS72可能非常适合您的应用。 "P"封装是可插入试验电路板的穿孔封装。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢