This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:预定义阈值可编程?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627634/bq76940-pre-defined-threshold-programmable

器件型号:BQ76940

您好!

在数据表的第26页上、可以在系统启动期间设置阈值。 如果未完成此操作、AFE 将使用预定义的阈值。  

我可以自己设置这些预定义阈值吗?

如果我在系统启动时设置阈值并关闭器件、阈值是安全的、还是必须在每次启动时将其加载到器件中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还允许您使用默认值(在 d/s 中发布)控制寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加、您无法控制必须对自己进行编程的默认阈值。