This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1低压降曲线

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LMR14030, TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631950/lmr14030-q1-lmr14030-q1-low-dropout-curve

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030TPS54340

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否存在处于其条件或类似条件下的压降曲线?

 VOUT=5V
 Iout=2.5A
 FSW=2.2MHz
 TA=70C

我们认为压差曲线取决于工作温度。 Ta=70C 时、压差曲线与图9的变化量是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Ta=25C 时测试的数据表曲线对于粗略估算、如果 Ta=70C、Rds (on)将增加大约40m Ω。 因此、额外的压降为2.5A*40mohm=1000mV、因此压降曲线将向下移动1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 RDS (ON)将增加约40m Ω。 那么、额外的压降是2.5A*40mohm=100mV、不是吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉再次打扰你。 您能否提供 RDS_ON 与结温间的关系特性? 他们希望在 Tj=130C 时估算 RDS_ON。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、LMR14030没有 RDS (on)与 Tj 曲线、您可以参阅 TPS54340数据表图1。 因为它们 具有相似的 RDS (on)和相同的封装。