This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPC Packager 是否可以与 EV2300和 bq34Z100-G1配合使用?

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM, GPCCEDV, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628156/bq34z100-g1-will-the-gpc-packager-work-with-the-ev2300-and-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMGPCCEDVEV2400

在 BQStudio 中选择 bq34z100-G1时、会出现警告、指出接口可能不稳定。  实际上、我看到这些操作、特别是在读取数据存储器时。  有时、在填充数据存储器阵列之前、需要进行3-6次"读取全部"尝试。

我在 BQStudio 中看不到"GPC Packager"。  它会随我的设置运行吗?  如果是、我会使用 GPCCHEM 或 GPCCEDV?

我想在1900mAh 充电时描述2节镍氢电池的特性。  如果已经存在接近的化学成分、我将采用这种方法。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么器件? EV2300或 ev2400? 确保您使用的是哪个版本、您安装了最新的固件。 对于 EV2300、它是 v3.1m 或3.1r。 对于 ev2400、它必须为 v0.18或更高。 此外、请确保您使用的是最新的 bqStudio 版本。 对于化学 ID 识别、您通常不需要 gpc 打包程序。 您只需按照 gpcchem 中的说明进行操作。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Onyx。 我有一个新的 EV2300、其速度为3.1c。 我将对其进行升级