This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:输出电容器类型

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627852/lm1117-output-capacitor-type

器件型号:LM1117

大家好、团队、

LM1117和其他一些 LDO 建议使用非陶瓷电容器作为输出电容器。  这是否仅仅 是 由于电路稳定性? 如果我们放置虚拟电阻器、是否可以使用陶瓷电容器而不会出现任何问题?

此致、
Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Taketo San:
    是的、这是正确的、也是推荐非陶瓷电容器(即具有相对较高 ESR 的电容)的原因、因为此类 LDO 在内部使用零进行补偿、以补偿 LDO 导通元件的高频极点。

    我认为、只要您保持 LM1117数据表中指定的最小电容值和 ESR 值、并且器件的固定输出电压版本中的 ESR 为10uF、且 ESR 介于0.3 - 22 Ω 和22uF 之间、就可以使用虚拟电阻器 可调节输出电压版本。

    BR、
    Haidar