This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:超低功耗升压转换器和能量收集器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61256, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639287/bq25504-ultra-low-power-boost-converter-and-energy-harvester

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TPS61256

SIR 我想驱动需要5V 电压的负载、我可以在引脚 VBAT 处使用3.7V 锂离子电池吗?这是合适的吗?还是需要将电池电压用作5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您的负载需要5V 电压、我建议您根据额定电压使用超级电容器作为 VBAT 上的储能器件。 在正常运行期间、VSTOR 和 VBAT 之间的 FET 导通。 这意味着、如果将 VBAT_OV 设置为5V、则可能会损坏电池、因为大多数锂离子电池的最大电压为4.2V。 您可以在 VBAT 上使用额定值适当的超级电容器、并根据您的要求将 VBAT_OV 设置为或高于5V。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能使用超级电容器代替电池、因为应用系统将在没有输入电源的情况下运行很长时间。
    系统应用于物联网。
    我的系统基于 PROMINI Arduino。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以向 VSTOR 添加另一个升压转换器、以将输出电压升压至5V、因为如果将电池用作能量存储器件、则无法将 VBAT_OV 设置为高于4.2V。 请看一下 TPS61256。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我无法将此 IC 用作直流/直流升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avinash、
    bq25504是一款升压转换器。 但是、由于您说负载需要5V 电压、而您必须使用电池、因此 bq25504无法单独工作。 这是因为您不想因过度充电而损坏电池、如果您将 bq25504配置为输出5V、则会发生这种情况。 因此、您可以将 bq25504配置为具有4.2V 的最大电压、然后使用升压转换器将电压升压至负载所需的5V。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VRDIV 电压值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash、您好!

    bq25504数据表中的图19显示了 VRDIV 的电压值、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 VSTOR 电压为3.9V,但在 VRDIV 上,我得到1.4V,为什么呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avinash、
    您能不能发布在 VRDIV 上看到的示波器截图。 此外、您的 VBAT_OV 设置为什么?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 VSTOR 为3.5V、在引脚7 VRDIV 上为1.1V
    为什么我没有得到它? 它应该与 VSTOR 相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avish、
    您能否发布示波器截图。 如何测量 VRDIV 的值?

    此致、
    Raheem