This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:低频时的本底噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631409/lm46002-noise-floor-at-low-frequency

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件: PMP9457

您好!

我们收到了客户关于 LM46002的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们找到了参考设计 PMP9457测试报告。 我们对图9 CISPR 22测试结果有疑问。 我们可以看到以下开关频率的本底噪声。 我们想知道为什么会出现本底噪声。 您能告诉我们为什么会发生本底噪声? 如果有降低本底噪声的解决方案、请告诉我。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山野山郎- San、

    器件中不应有次谐波峰值。 本底噪声本身可能存在一些问题。 我们将再次获取 EVM 上的数据(不带过滤器),并尽快返回给您。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我们期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是我们在 EVM 上测试的基础。 图1是本底噪声、图2是输出电压为3.3V 的 EVM 测试结果。 您可以看到、器件没有产生此类次谐波峰值。 希望这会有所帮助!

    张德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我们没有了解器件中产生的此类次谐波峰值。 那么、PMP9457的低频本底噪声是否来自输入滤波器?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山野三

    我相信您在次谐波上看到的峰值已经是测试系统本底噪声的一部分。

    ----阿姆布雷什