This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:PD Rclass 值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631634/tps2373-4evm-758-pd-rclass-value

器件型号:TPS2373-4EVM-758

尊敬的 TI:

我们将在当前兼容性测试期间与您联系。

无法识别5类。

计算值是否正确?

其他产品为5类、21.3欧姆。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    CLSA 和 CLSB 不是并行的。 它们在各自的手指中选择。 请参阅第15页的功能方框图(www.ti.com/.../sluscd1a.pdf)。

    另请注意、2.5V 的稳压电压从 CLSA 和 CLSB 引脚输出、而不是10V。

    让我看看 PSE 需要感应的5类功率的正确电流值、我可以给您回复。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    感谢您的关注和支持。
    高达4类电流为40mA。
    -。 0类:0到4类
    -。 1类:9至12
    -。 2类:17至20
    -。 3类:26至30
    5级至8级的当前分类电流是多少?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    对于 bt。 PD 侧有两个分级电阻。 PSE 将应用超过2个手指分级事件。

    对于5类至8类、前两类事件将使用 A 类电阻器、并将其设置为4类电阻器、电流为36-44mA。

    然后、对于不同的分类、PSE 将使用分级电阻器 B 应用其他分类手指事件。在前2个分类手指事件之后、

    对于5类、它将应用另外2个分类手指事件、电阻器 B 将设置为0类、电流为0-4mA。

    对于6类、它还将应用另外2个分类手指事件、电阻器 B 将设置为1类、电流为9-12mA。

    对于7级、它将应用3个额外的分类手指事件、电阻器 B 将设置为2级、电流为17-20mA。

    对于8类、它还将应用3个其他类手指事件、电阻器 B 将设置为3类、电流为26-30mA。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BJ、

    Jack 的答案就是去的方式:)

    最棒的
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jack、Thomas
    感谢您的关注和支持。
    谢谢你。