This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:bq27541

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640496/bq27541-bq27541

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件: BQEVSWBQSTUDIO

我们在电池组中使用 TI bq27541已有多年的历史。 我们最近收到了一批电量监测计充电器板、其中27541标记为 BQ 7541 TI I 51N8。 我无法使用 BQ 软件与这些板通信。 我们所有的工作板都有标有 BQ7541 TI K 的芯片  3764.这两个芯片版本是否有差异? 我已经检查了许多7541 TI I 51N8板、无法使用 BQ 软件与其中任何一个板进行通信。 所有电压都出现在芯片上、并且它会获得 SCL 和 SDA 信号。

谢谢、

Mel Rinn

SCTK/3M 个人安全展望

713-559-9272

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、梅尔
    芯片上可能有较旧的固件。 从功能器件中提取固件。
    连接不起作用的器件、然后从出现的弹出窗口中选择它 bq27541、然后在该器件上对提取的固件进行编程。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道这一点。 您能否简单地提醒我如何在 BQ 软件中下载固件。 如果 BQ 软件不与它通信,我是否仍可以这样做?
    谢谢
    Mel Rinn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能在 尝试启动器件时拍摄 bqEVSW 或 bqStudio 显示内容的屏幕截图? 这将使我们知道器件上的固件、从而知道通信问题是由于芯片上的固件版本还是芯片处于 ROM 模式。

    如果是 ROM 模式、则可以转到 i2c pro 窗口、并通过单击"Read"至 senc 来提取 srec。 您还可以通过选择 IC 并单击编程按钮对芯片上的固件进行编程。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我们可能已经解决了 bq27541芯片的问题。 我认为电路板内部没有正确焊接无引线芯片载体。 下周我将了解更多信息。 同时、是否有一种使用 BQ 评估软件从 DFI 文件创建 gg 文件的简单方法? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 bqEVSW 对.DFI 进行编程、然后转至数据存储器并提取 gg 文件。

    谢谢

    Onyx