This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:磁性元件选择和 PHY 终端

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627084/tps23757-magnetics-selection-and-phy-termination

器件型号:TPS23757

尊敬的 Thomas:

此问题与您针对我之前的电路设计审查 请求所做的评论有关。  在这篇文章中、您要求我检查变压器 PHY 侧的端接是否正确。  起初、我以为我的设计是针对目标 PHY 芯片的、但希望您提供输入。   

我使用的 PHY 芯片是 WIZnet 的 W5200。  WIZnet 的下面显示的参考设计使用了 MAGjack 类型 BS-R250210。  

 它具有与 WIZnet 为对称变压器类型指定的配置相同的配置、如其下表所示。  对称变压器设计支持自动 MDI/MDIX 交叉。

我在 EVM 设计中使用了 TI 指定的变压器类型、如下所示、这是您刚才查看的电路。

从我的角度来看、脉冲 H6062NL 是对称变压器设计、但 在 PHY 数据侧有一个与端口侧变压器连接的三模 CM 变压器。  我认为脉冲 变压器是一个合适的替代产品、它将通过制造商建议的 PHY 端接来支持自动 MDI/MDIX、并允许从 PSE 到端口侧变压器中心抽头恢复的直流电压。 。   你同意吗?   

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我将了解一下变压器、很快就会回来。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我同意。 在数据端采用 WIZnet 的端接方式是适当的做法。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas!