This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:VM 引脚上的电压

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642837/bq76pl455evm-voltage-at-vm-pin

器件型号:BQ76PL455EVM

尊敬的所有人:

我已经能够广泛地将 BQ76PL455 EVM 与 GUI 配合使用、从而充分了解 IC 功能。 但是、我遇到了一些问题。 GUI 会打开、但当我轮询电池电压时、所有电池都会得到一个平坦的零。 我检查了测试点的电压。 它们如下:

顶部- 55.6V

Vdig、VM、V5VAO - 5.3V

VREF 2.5V

VM - 0V

根据数据表、VM 引脚必须为-5V。 这是否意味着芯片损坏/熔断。 是否有任何解决方法。 我想知道 VM 引脚下降至0V 的可能原因。

希望在了解该问题方面有所帮助。

此致、

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、

    我还会检查 CHP 和 CHM 引脚、以查看它们是否损坏。 另请尝试卸下 VM 电容器并检查 VM 引脚是否与 GND 短路。 如果短接至 GND、则 IC 会损坏(可能来自某种形式的 EOS)、或者电容器会因短路而发生故障、这种情况会不时发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    CHP 引脚为2.7V、CHM 引脚为0V

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rohan。 我会进行检查以确保 VM、CHP、CHM 上的去耦电容器不会短路或泄漏。 如果是、更换它们应该会有所帮助。 如果更换它们没有任何帮助、我想部件已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的支持。 会让您随时了解最新信息。

    此致
    罗汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    其中一个连接到 VM 引脚的电容器短接至 GND。 我已将其移除、但通过万用表检查时、VM 引脚仍显示对地短路。 您能否确认 IC 已损坏

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rohan、

    我会检查 CHM/CHP 电容器、 并查找 焊料短路。 如果这些看起来正常、我会说 、无论损坏的电容器是什么、也可能损坏 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    IC 损坏。 我已更换它、EVM 工作正常。 感谢您的支持。 我想知道造成损害的可能原因。 您有什么想法吗?

    此致、
    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、

    很高兴它能再次工作。

    VM 是一个不寻常的损坏地方。 我只能猜测、这是由仪表意外短路等引起的某种形式的电气过载(EOS) 可能是一个非常大的 ESD 事件、但我会有点惊讶。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持和意见

    此致、
    罗汉