This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:在何处连接 ACP 和 ACN

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQ24170, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627607/bq24616-where-to-connect-acp-and-acn

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件:BQ24161BQ24170

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ24161并有疑问。

请给出建议。

--

当 ACP 和 ACN 引脚未使用时、它们将被连接至 PVCC、如 BQ24170 (数据表图25)。

是否可以连接到 AGND 或 PGND 而不是 PVCC。

由于 PVCC 关注开关噪声、因此我希望尽可能降低噪声 。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    如果它们使用 BATDRV、则使用 ACN 来控制 BATFET (ACN 为关闭状态、ACN-6V 为开启状态)。 如果没有、那么只要 ACP 和 ACN 短接在一起、输入电流限制环路就会被禁用。 我认为任何其他比较器都不会根据数据表使用 ACP 和 ACN 来做出任何决策、因此将两者短接至 PGND 不应成为问题。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您询问的是 bq24616还是 bq24161?

    对于 bq24616、您只需连接 VCC 即可。 bq24616上没有 PVCC。