This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:QOD 问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22954, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627905/tps22954-question-on-qod

器件型号:TPS22954
主题中讨论的其他器件: TPS22953

您好!  

我计划 在我的设计中使用 TPS22954 (带 QOD),目前正在使用 TPS22953,并计划替换为 TPS22954。

当器件使能低于 VIL 下降三保持电压时、偏置电压将从3.3V 降至1.5V。  我对其进行了测试,QOD 工作,O/P 在10mS 内放电至0V,输出端的负载电容为88uF。

只想知道、在什么级别的偏置电压 QOD 能够正常工作?   QOD 的 VIN 电压电平是否有任何限制?

此致、

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    由于 VBIAS=1.5V 低于器件的最小规格、因此我们无法保证器件在此电压下正常运行。 但是、以下几个方面可能会帮助您相应地设计您的系统:

    • VIN 或 VBIAS 可用于为 QOD 电路供电。 因此、即使 VBIAS 低于2.5V、VIN 大于2.5V 也将允许 QOD 按预期工作。
    • 对于这个特定的低电压 QOD 情况、低温是最坏的情况。 如果您执行任何测试来验证是否正常运行、那么我会在您的应用所期望的最低温度下测试开关。  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius