This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:REGN LDO 未开启

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624759/bq24296-regn-ldo-not-turning-on

器件型号:BQ24296

当我们将直流电源插入 BQ24296时、电池(3.68V)开始按预期充电-主机根据我们的设置对 BQ24296进行编程。 然后移除直流电源、主机关闭。 稍后(5秒)将直流电源插回电源时、主机不会打开。 我们发现 Bq24296的 REGN LDO 未立即开启(大约30秒后)。 我们检查了 REGN_LDO 的所有开启条件、它们似乎都已满足。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    当移除 VBUS 上的直流电源时、您在 VBUS 或 PMID 上看到的电压是多少?

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    VBUS 变为0V、PMID 变为3.4V

    谢谢、
    星期四
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    这是定制板、还是您使用的是用于 bq24296的 TI EVM?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是定制板。

    谢谢、
    星期四
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移除直流电源后、BQ24296是否有可能自动进入 EN_HIZ 模式?

    此致、
    星期四
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    您是否有可以分享的原理图?

    关于 EN_HIZ、如果移除源并重新插入、器件将自动退出 HIZ 模式。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以将其发送到您的电子邮件吗?

    此致、
    星期四
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    我向您发送了一封包含我的电子邮件的私人邮件。 请发送您的原理图。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan、

    在我们私下讨论时、我可以结束这个话题吗?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    问题是主机将 BQ24296放入 Hi-Z 感谢你的帮助。