This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14020:LMR14020

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630379/webench-tools-lmr14020-lmr14020

器件型号:LMR14020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试从18V 到38V 的输入设计一个15V、2A 的电源。

在尝试 LMR14020时,Webench 几乎总是给出“Design is unstable”错误消息。

有人能澄清吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Webench 可能不支持过高的输出电压和输出功率。

     您更喜欢的开关频率是多少?

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com 、以便我可以提供直接支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与 WEBENCH 团队再次确认、并尽快回复您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此问题已得到解决、更改应在几天后反映在 www.ti.com 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 是的、不可以
    此致