This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:200V 升压电路

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3478, PMP20212, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642603/lm3481-q1-200v-boost-circuit

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3478PMP8621PMP20212LM3481

大家好、

我们正在研究一个从12V 电池升压400V 的电路。

因此、我们将考虑升压+电荷泵配置。

400V 的输出电压不一定是必需的、它是一个目标。

它将 使用升压功能升压至200V、并打算使用电荷泵将电压升压两次。

假设12V 电池电压降至9V、但在 LM3481-Q1中有多少电压可以从9V 升至最大值?

当 RFA 为40kΩ Ω 时、最大占空比为最小81%、数据表中频率变化的最小值为406kHz。

此时、最长关断时间为1/406kHz *(1-0.81)= 470ns。

这种关于最长关闭时间的看法是否正确?

此外、由于频率变化为475kHz 设置、最大值为550kHz、因此上升了约16%。

如果设置为100kHz、最大值为116kHz、则占空比为(T - Toff)/T、因此(8620ns - 470ns)/8620ns = 0.945。

在这里、T 为1/fmax = 1/116kHz。



当输入电压为9V 时、我认为最大升压电压将为9V /(1 - 0.945)= 163.6V

这是正确的思维方式吗?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师 对 该部件的关注是当前不在办公室、他将在本周早些时候回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 最大占空比不是由固定关断计时器决定的、因此您计算的最大占空比为0.945是不正确的。 最大保证占空比约为81%、这可确保最大升压电压约为47V。 对于更高的占空比、您可以考虑 LM3478。

    使用升压加电荷泵是产生高输出电压的一种方法、TI 已发布了 PMP8621 (www.ti.com/.../PMP8621)等参考设计。 另一种方法是使用可在一级中完成的反激式、是的、它确实需要一个变压器、而不是单线圈电感器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohao-San、

    感谢您的支持。
    我们将查看 PMP20212等参考设计。
    此设计使用 LM3481。
    输出电压为300V、输入电压为15V。
    在这种情况下、占空比将为0.95。
    因此、我认为 LM3481是固定关断时间、最大占空比取决于开关频率。

    无论频率如何、最大占空比是否仍然固定?


    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohao-San、

    是否有此问题的更新?

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tomoaki-San、

    我检查了该参考设计、结果是具有电荷泵的非连续导通模式(DCM)升压。 计算得出的0.95占空比基于连续导通模式(CCM)、在该模式下、电感器电流是连续的、并且在一个开关周期内不会下降到0。

    对于 DCM、所需的占空比小于 CCM、这就是本参考设计可提供300V 电压的原因。 对于 DCM 升压电路、所需的占空比由以下公式得出:

    sqrt (2 x fsw x lm x pod)/Vin,其中 fsw 是开关频率,Lm 是电感,Po 是负载功率,Vin 是输入电压。

    通过此计算、LM3481可以在没有电荷泵的一级中产生300Vout。 引入电荷泵的目的是允许使用额定电压较低的 MOSFET 和其他器件。

    遵循相同的方法、您将获得400V 输出。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuhao-San、

    感谢您的支持。
    我将尝试观察更多参考设计。

    您说过、最大占空比不是由固定的关断计时器决定的、保证的最大占空比约为81%。
    那么、即使频率设置为1MHz 而不是475kHz、占空比是否可以高达81%?

    我仍然无法理解什么会限制占空比。

    此致、
    Tomoaki Yoshida