This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075和放大器的最小输入电压;4.2V 电池的 BQ25090

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632189/bq24075-the-min-input-voltage-of-bq24075-bq25090-for-4-2v-battery

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24090

大家好、

 对于4.2V 电池、BQ24075和 BQ25090的最小输入电压是多少? 数据表中的 Vinmin 是否为4.35V? 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    BQ24075的最小输入电压为4.5V、BQ24090的最小输入电压为4.4V。
    此致、
    Raheem