This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS51225C:请为 webench 仿真添加 CSD17578Q3A (以代替 CSD17551Q3A)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q3A, CSD17551Q3A, TPS51225C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631491/webench-tools-tps51225c-please-add-csd17578q3a-for-webench-simulation-to-replace-csd17551q3a

器件型号:TPS51225C
主题中讨论的其他器件:CSD17578Q3ACSD17551Q3A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我运行了 TPS51225C 的 webench (默认设置)、建议的5V 和3.3V 输出高侧 MOSFET 为 CSD17551Q3A。 但是、该器件是 NRND、建议使用 CSD17578Q3A、这在替代组件选择中不是一个选项。

除此之外、在第2个输出(3.3V)上、还提到"没有可用的替代双路 FET 器件"。 这是一条错误消息。

有人能帮您解决这个问题吗?

谢谢。

此致、

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gim、

    您想要检查什么性能?

    我认为、如果您只是检查瞬态/纹波、环路、 CSD17551Q3A 也可以进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang、

    我想检查这2个 MOSFET 之间的效率。 谢谢。

    此致、
    GIM 歌曲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim、您好、根据这两个 FET 的参数、实际上我认为效率应该几乎相同、例如 Qg/Rdson。。。几乎相同。 当然、如果您想获得更多精度数据、建议您应用 TI.com 上的 EVM 和 FET 以通过测试进行检查。