This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 UVLO 问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627596/lm5116-lm5116-uvlo-issue

器件型号:LM5116

LM5116应用目前存在问题、需要询问
RUv1从62k 到47k、RUv2为16.9k、压力点的组合如下所示
产品的输入电压范围相对较大、为9V 至57V、例如使用部分压力计算不会产生问题
但57V 测试中的测试单元很容易导致无输出现象
验证后 D1烧坏或过热
UVLO 电压电平和 D1之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    UVLO 上的绝对最大电压为16V。 这意味着 UVLO 引脚上的电压在高 VIN 时不能接近该值。 请您检查一下。 我也不清楚 D1是什么?

    您是否有可以分享的原理图?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    D1为 D17 BAT54A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    我不会将 RUV1降低至14.7k、因为这肯定会将引脚上的电压升高到非常接近16V。 如果您的电压或振铃稍高、则会损坏器件。 如果您想保留这些值、我建议在 UVLO 引脚与 GND 之间放置一个齐纳二极管。

    希望这对您有所帮助?

    David。