This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。

Guru**** 2587735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632102/bq34z100-g1-warning-generic-id-deviation-is-so-high-that-it-is-most-likely-due-to-anomaly-in-the-data

器件型号:BQ34Z100-G1

我们使用的是8节 Panasonic HHR450A 镍氢电池

我们提交的数据(随附)的 GPC 工具报告警告存在异常--我们是否应该继续使用 Chem ID 6112?

e2e.ti.com/.../DERM_2D00_0001_5F00_POCBAT_5F00_171013.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是、继续执行6112。 对于镍氢电池、截止最大 DoD 误差为15%、因此您应该可以接受、因为返回的最大 DoD 误差为7.81%

    谢谢

    Onyx