This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:未使用的引脚连接

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631984/bq25703a-unused-pin-connections

器件型号:BQ25703A

我的客户询问了以下问题、即引脚是否可以悬空、从而在其设计中省去了额外的组件。 请查看并验证我的答案是否正确。

谢谢、

标记

 

对于 IADT 和 IBAT 引脚、我们是否绝对需要100pF 电容器和 IADT 上相应的93k (对于1uH 电感器)、以便 IC 正常工作。 这些引脚是否可以悬空? MP:如果您不将这两个输出用于任何用途、则可以将它们保持悬空。

 

CMPIN/CMPOUT 是否可以保持悬空? 我认为是的,但我希望得到确认。 MP:CMPIN 应连接到 GND、CMPOUT 可保持悬空。

EN_OTG 是否可以保持悬空? 我们是否需要下拉该输入? MP:如果 ChargeOption3寄存器的位4为0、我认为它可以保持悬空、但通常将数字输入保持悬空是一种糟糕的设计做法。 DS 不是指内部下拉、也不定义泄漏电流。 我会将其连接到 GND。

是否可以将 CHRG_OK 保持悬空? MP:如果不使用此指示器输出,则可以将其保持浮动。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须安装 IADPT 引脚的93k Ω 电阻器、以指示环路控制的电感器值。
    我同意你的其他评论。