This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2类或2极2零级的降压转换器补偿组件计算

Guru**** 2555940 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631530/buck-converter-compensation-component-calculation-for-type-2-or-2-pole-2-zero

主题中讨论的其他器件:powerSUITE

尊敬的所有人:

我正在使用 C2000系列控制器开发数字电源降压转换器。 我使用数字电源套件作为参考。 控制器是 C28035。

现在我已经构建了自己的硬件、它以50kHz 的频率运行、因为功率太高。 功率为450W。

情况:我在套件中看到过降压转换器、系数 B2、B1、B0、A2、 A1。

问题:如何计算它们? 或者如何计算降压类型2反馈的电阻和电容值?

我的知识:我已经将模拟电阻器电容器转换为 B2、B1…… 使用离散对话。 我有公式、并且知道它是如何完成的。

             现在、由于组件已知套件、我无法验证系数值。

我想验证计算反馈组件的过程是否相同。 您能给我一个参考来计算降压转换器的2类补偿吗?

Vikas Dabas

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    感谢您的发帖。 您的主题已分配给 C2000专家、应尽快获取反馈。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我相信您正在使用的套件是为为期1天的数字电源设计课程而开发的。 该课程包括一个学生实验、 其中调整了2P2Z 控制器以优化负载瞬态。 为此、代码模拟 PID 控制器、学生在实时监测瞬态的同时调整了增益。 增益和系数之间的关系如附件所示。 这通常不是设计人员调整2P2Z 补偿器的方法-选择它是为了提供一个很好的可视实验并演示软件。

    通常、设计人员使用3类补偿器进行电压模式降压控制、对应于3P3Z 数字补偿器。 通过 将补偿器零点放置在功率级的双极点、一个极点成为积分器、两个空闲极点在高频下、可实现调优。   选择这些频率后、您可以执行离散转换以查找控制律系数。 我们有一个可视化工具、可在 powerSUITE 中完成所有这些操作。  您已经熟悉连续时间传递函数和离散时间传递函数之间的关系、因此您将了解延迟、采样等的相位影响。

    为了获得有关电源设计的一般参考、Erickson & Maksimovic《电力电子基础》被广泛使用并受到广泛的好评。 您可能还会发现从 Biricha 网站下载补偿器设计的"步骤"说明很有帮助:
    https://www.biricha.com/articles/foundations-part-2b-voltage-mode-psu-compensator-design

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../Discrete-PID-controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    [引用用户="Richard Poley"]

    通常、设计人员使用3类补偿器进行电压模式降压控制、对应于3P3Z 数字补偿器。 通过将补偿器零点放置在功率级的双极点、一个极点成为积分器、两个空闲极点位于高频来完成调优[/引述]
    我是否可以知道如何计算/确定任何电路的双零点和双极点频率? 它是否需要将双极点和零点放置在彼此之间的某个距离? 或者、我们可以将它们放在一个位置吗?

    [引用 user="Richard Poley"]选择这些频率后,执行离散转换以查找控制律系数 [/引用]
    我见过该表、它使用真实的组件和时间对电路进行采样并找到相应的系数。
    是否有单独的方法仅使用频率计算系数?

    [引用 user="Richard Poley"]我们有一个可视化工具可以在 powerSUITE 中执行所有这些操作
    是的、您拥有适合所有用途的工具。 但学习总是优于工具。

    [引用 user="Richard Poley"]您已经熟悉连续时间传递函数和离散时间传递函数之间的关系,因此您将了解延迟、采样等的相位影响 [/引用]
    是的、我已经研究了连续时间传递函数和离散时间传递函数之间的关系、但您能帮助我理解您在这里提到的其他内容、例如"延迟、采样的相位效应"等

    Vikas Dabas
    印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、
    我想在 PID 环路上使用3类补偿进行设计。 因为它看起来更稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    电站中的双极点来自 CCM 中的 RC 网络。 您通常会设计补偿器、使其的双零点频率相同、并且它们会抵消。

    我没有详细介绍离散转换、因为您说过您已经熟悉它。 如果您需要 查看该主题、我建议您观看本次研讨会的第4部分、该部分介绍了各种方法并描述 了我之前提到的相位影响:
    https://sites.google.com/site/controltheoryseminars/home/control-theory-fundamentals-seminar

    我还随附了一个简短的教程、介绍降压转换器的3P3Z 压路器设计、可能会对您有所帮助。

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../feedback-control-tutorial.pdf